P-Laser illustration

Vad är P-Laser?

prysmian.categories:

sep 20, 2024 - 10:36 FM

Vad är P-Laser? Det är ett isolationsmaterial för kabel av PP-TPE, Polypropen-Termoplastisk elastomer. Till skillnad från den nu klassiska PEXen så tvärbinds inte materialet för att få de goda egenskaperna som en modern kraftkabel idag kräver. Att utesluta tvärbindningen resulterar i att termoplaster kan värmas upp för att sedan smältas ner igen.Med P-Laser möter vi inte bara dagens energikrav utan vi är också redo för framtidens utmaningar. 

 

-----------

 

What is P-Laser? It is an insulation material for cables made of PP-TPE, Polypropylene Thermoplastic Elastomer. Unlike the now classic PEX, the material is not cross-linked to get the good properties that a modern power cable requires today. Excluding the cross-linking results in thermoplastics being able to heat up and then melt down again.

With P-Laser, we not only meet today's energy requirements, but we are also ready for the challenges of the future.